结果:找到"电路设计 PCB 立创EDA",相关内容1000条
- 创建元件封装时,怎么把添加的文本设置在丝印层
- 在封装中添加的文本在pcb设计时,不属于顶层丝印层,而是属于顶层,很不方便。请教怎么把他设置成丝印层?版本是标准版6.5
- 所属专栏: PCB设计 标签: 嘉立创eda 丝印层 pcb设计 发帖人:爱凑热闹 发帖时间:2024-03-27 16:35:00
- 承接原理图,PCB设计
- 承接原理图,PCB设计
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电路设计,PCB 发帖人:zhang412 发帖时间:2024-01-23 17:08:00
- 请问用立创eda画的pcb板怎么进行LVS检验?
- 请问用立创eda画的pcb板怎么进行LVS检验?软件里好像没有直接检验的功能,是不是需要另外下载其它软件?用其他软件的话,需要在立创里导出什么文件吗?感谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: LVS检验 立创eda标准版 电路设计 发帖人:alexby3 发帖时间:2023-04-26 15:39:00
- 设计关于SN74LVC2T453.3v和5v双向电平转换电路
- 求助不太清楚怎么去设计SN74LVC2T453.3v和5v双向电平转换电路,求教
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电路设计 发帖人:栓Qbt 发帖时间:2022-08-07 16:38:00
- 原理图元器件选中bug?器件bug?
- 专业版鼠标选中器件有很大bug,老是把框外离得很远的器件一起选中,框里反而还有漏的。我放大屏幕想把局部电路选中整体移动到其他位置,然后矩形框内的选不齐,屏幕外的竟然选上了???前几次没注意,等调整好位置,其他地方的原理图全乱了,这是我的问题嘛?还有,昨天晚上画一个很简单的器件,原理图第一次画错了,后面竟然就无法修改了?改完刷新底下放置预览都是对的,一点放置就还是原来那个错的,甚至删除重建也不行,我真的震惊了,难道就是因为我没改名字嘛?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda 专业版 原理图设计 pcb设计 发帖人:samaritan 发帖时间:2021-11-30 08:36:00
- FPGA开发板mojoV3电路整合及相关项目合作
- 基于MojoV3这块FPGA开发板和面包板搭建的电路,目前项目需要将开发板和外围电路整理成一块demo,之后考虑做进一步整合,希望与对电路设计熟悉的工程师交流合作,主要面对深圳市本地方便线下沟通,对FPGA和光学传感有了解的更佳。有意联系qq137726689.
- 所属专栏: 项目外包 标签: FPGA Mojov3 PCB 电路设计 发帖人:TseDW 发帖时间:2021-10-18 17:43:00
- 关于立创EDA的一些建议
- 1、建议添加移动快捷键,在通过交叉选择后,可以通过按移动快捷键,将选中的元器件将原件自动的吸附到光标的中心(类似PADS的CTRL+E),这样在大量元器件的时候比较方便,不用多次缩放2、在多个目标重叠在一起的时候,希望可以添加类似PADS的TAB键,可以切换选择。3、希望可以添加,增加过孔继续布线的功能,类似PADSF4。PS:最后一个疑惑为什么从原理图导入PCB自动生成的板框默认不在原点。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 设计 发帖人:yaoting 发帖时间:2020-10-08 16:38:00
- 【视频教程】75分钟掌握立创EDA电路设计与制作全流程
- 以基于STM8的温度采集模块为案例,手把手讲述立创EDA电路设计与制作的全流程:包括原理图库搜索、原理图设计、网络表检查、封装数据核对、PCB导入、边框与定位孔、布局有走线、覆铜、3D预览、PCB工艺参数等内容,让你在一堂课里了解立创EDA进行电路设计的全过程。B站视频观看链接:https://www.bilibili.com/video/BV1KA411b7o8/
- 所属专栏: 使用教程 标签: 电路设计 PCB 立创EDA 发帖人:小蜜蜂老师 发帖时间:2020-04-14 21:28:00
- 承接电路板设计(PCBLayout),欢迎联系
- 一、自我介绍:工作时长:>10年从事工作:原理图设计,电路板设计(PCBLayout),电磁兼容(EMC)方案整改使用软件:PADS(画电路板),ORCAD(原理图)。AUTOCAD(导入结构图用)设计过的产品不下100款,可以分成大电流、小电流、低速、高速、带天线、不带天线等几大类,现举有代表性的几例:电源适配器:高压类产品,交流220V转直流12V之类,大电流显示驱动板:低速+高速板,小电流行车记录仪:高速,带天线,小电流。二、方案详细介绍(仅电路板相关部分,其它部分不便透露)上图为某电表电路板方案,主要注意事项1、高压220V交流输入部分,有安规和电流要求,故线宽、线距都较大。2...
- 所属专栏: Layout布线 标签: 电路板设计 PCB Layout PCB设计 发帖人:专业画板 发帖时间:2019-10-15 15:40:00
- 每周一个小点点(1)232通信电路设计
- 在单片机的外围通讯中232和485是十分常用的一种中长距离的通信方式,特别是在一些常用的工业用模块中也都采用了232通信的方式今天就来讲一下232通信的两中常用的电路(1)集成的MAX232电路的使用在图中的电容是作为电容泵来使用的,电容通过高速的充放电可以使得电平达到5V和-5V,也就是232通讯要求的差分信号。在实际使用中外围电路中的电容可以使用电解电容也可以使用瓷片电容,影响不大。但是好像是MAX232芯片内部的原因,因此在使用的时候需要先连接供电端口也就是JP1后连接SUBD端口,否则会无故的发热。在实际应用中为了避免这点一般我会采用改良的MAX3232芯片。MAX3232芯片电路和...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 电路设计 发帖人:Argon 发帖时间:2018-12-21 16:03:00
返回